主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好。 我想知道是否可以使用 ZCANPRO FD (ZLG 的 USBCAN FD 100U)而非 PEAK PCAN-USB Pro FD 进行 DCAN 闪存编程。 尽管在执行 dcan_flash_programmer.exe 时、它显示如下。 如果可能、我需要一种使用 ZCANPRO FD 执行此操作的方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我想知道是否可以使用 ZCANPRO FD (ZLG 的 USBCAN FD 100U)而非 PEAK PCAN-USB Pro FD 进行 DCAN 闪存编程。 尽管在执行 dcan_flash_programmer.exe 时、它显示如下。 如果可能、我需要一种使用 ZCANPRO FD 执行此操作的方法。
尊敬的 Ashan:
您能解释一下"峰值 PCAN-USB FD 器件的输出文件"的意思吗? 如果要查找已编译的内核文件、可在以下位置找到 F28003x 的 DCAN 闪存内核项目: C2000 Ware_Location /driverlib/f28003x/examples/flash. 将该项目导入 CCS 后、请按照本应用手册(www.ti.com/lit/sprad51)中指示的步骤生成 该文件。 应用手册还详细介绍了如何与峰值 PCAN-USB FD 器件搭配使用 DCAN 主机编程器。
此致、
斯凯勒
您好、Skyler:
我的要求是配置 PCAN/USB 如何使用 DCAN 协议将数据发送到 C2000以更新固件。 我需要了解 PCAN 器件如何与 C2000器件通信。 需要弄清楚是先发送闪存内核的文本文件、然后发送由字节值组成的应用程序(假设是 Blynk)的 txt 文件、还是作为连续数据流同时发送这两个文件。 我希望了解这种沟通是如何进行的。 因此我可以在获得两个数据到 esp32s3 IC 的存储器后,在 esp32s3中对它进行编译。
谢谢!
此致、
阿山市
尊敬的 Ashan:
首先、它发送闪存内核的 hex 文件、然后发送应用程序的 hex 文件。 要查看 PCAN 器件发送的文件的顺序、请参阅应用手册(www.ti.com/lit/sprad51) 或在 C2000Ware 中打开 dcan_flash_programmer 的源代码( C2000 Ware_Location / utilities/flash_programmers/dcan_flash_programmer/dcan_flash_programmer/dcan_flash_programr.cpp 和 C2000 Ware_Location / utilities/flash_programmers/dcan_flash_programmer/dcan_flash_programmer/source/f021_DownloadImage.cpp)。 熟悉主机编程器的源代码、而应用手册将帮助您了解通信过程。
此致、
斯凯勒