This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何制作两个同相正弦波

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313517/tms320f28379d-how-to-make-two-out-of-phase-sine-waves-in-phase

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的社区:

我一直在研究一个项目、该项目生成用于驱动机械器件(压电式)的电流和电压的2个正弦波。

但是、由于器件的电容或电感性质、电压和 电流的输出正弦波分别滞后和导致。

因此、我的要求是使它们彼此同相以从我的器件获得谐振(输出)。  

请向我建议一些有效且良好的方法来解决我的问题。

感谢您的期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj 您好、

    能否详细说明一下、这是否适用于特定的系统应用? F2837xD 器件上是否有可用于生成2个正弦波的特定外设? 两个信号之间的问题是否一致或双信号 dI 有时滞后、有时导致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是在我的谐波生成器件(应用)中使用。

    在该器件中、我的应用是为50Hz 的电压和电流生成两个正弦波、并将其馈入我的硬件。

    而来自硬件的电压和电流输出正弦波存在异相。

    为了从硬件获得最大电流作为输出、我需要使电压和电流正弦波同相。

    我一直在使用编码器、通过使用它、手动将波带入相位、但我需要执行自动化。

    其中、我将使用 F28379D 的 DAC 通过 SGEN 库生成正弦波。

    3.问题是不可预测的,因为有时电压引线,而有时电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    感谢您提供的信息。 要说明的是、您是否正在尝试使用 ePWM 模块为此应用生成正弦波? 您是否使用任何特定的 TI 示例进行参考?

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有为它使用 ePWM 模块。

    我一直在使用以下示例 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\buffdac_sine 生成正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    您是否能够分享更多有关这些正弦波驱动什么的信息? 最好能看到原理图或方框图。  

    另外、我 假设您正在看到这些相移、这是负载的电抗导致的。 您是否能够将负载替换为纯阻性负载进行测试、以确保正弦波之间的相移消失?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    我已经分享了一切可能的。

    不可以、我无法将负载更改为纯阻性、因为器件的性质是、它可以改变任何性质的电感、电容或电阻。

    但我想通过使电压和电流同相的正弦波使其具有电阻性。

    出于这个原因、我只想使相位中的波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj,

    很难理解在何处测量这些异相正弦波。 我假设您正在缓冲 F28379D 的正弦波、并在这些正弦波经过缓冲后进行测量?