主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的社区:
我一直在研究一个项目、该项目生成用于驱动机械器件(压电式)的电流和电压的2个正弦波。
但是、由于器件的电容或电感性质、电压和 电流的输出正弦波分别滞后和导致。
因此、我的要求是使它们彼此同相以从我的器件获得谐振(输出)。
请向我建议一些有效且良好的方法来解决我的问题。
感谢您的期待。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的社区:
我一直在研究一个项目、该项目生成用于驱动机械器件(压电式)的电流和电压的2个正弦波。
但是、由于器件的电容或电感性质、电压和 电流的输出正弦波分别滞后和导致。
因此、我的要求是使它们彼此同相以从我的器件获得谐振(输出)。
请向我建议一些有效且良好的方法来解决我的问题。
感谢您的期待。
是
1.这是在我的谐波生成器件(应用)中使用。
在该器件中、我的应用是为50Hz 的电压和电流生成两个正弦波、并将其馈入我的硬件。
而来自硬件的电压和电流输出正弦波存在异相。
为了从硬件获得最大电流作为输出、我需要使电压和电流正弦波同相。
我一直在使用编码器、通过使用它、手动将波带入相位、但我需要执行自动化。
其中、我将使用 F28379D 的 DAC 通过 SGEN 库生成正弦波。
3.问题是不可预测的,因为有时电压引线,而有时电流。