This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接电机时、应该在 HVACI_Sensorless Demo 项目的2级中修改哪些参数?

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315569/which-parameters-should-be-modified-in-level-2-of-hvaci_sensorless-demo-project-when-connect-motor

主题中讨论的其他器件:TMS320F28034controlSUITE

您好!

我正在从事一个基于 TMS320F28034的项目、我们自己设计了 PCB。

该项目将通过 FOC 实施 ACIM 控制。

我从 C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensorless 导入演示项目。

我已完成本演示项目的第1级、4个输出图与文件3相感应电机的无传感器磁场定向控制.pdf 中所述的结果相同。

然后、我连接电机和测试2级。

但电机运行了一段时间、然后被阻止。

我是否应该根据2级电机修改 HVACI_Sensorless-Settings.h 中定义的电机参数?

如有必要、我应该修改哪些参数?

我们的电机参数如下所示。

72V、 57A、4KW、3000rpm、102Hz、 40千赫兹。

BTW、 来自 MCU 的 EPWM1/2/3输出在1级是否连续? 我在 OSC 上检查 PWM 波形、占空比只是在固定范围内变化、而不是从0%到100%。

此致、

莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 controlSUITE 中如下所示的文件夹的应用手册

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensorless\~Docs\Sensorless FOC of ACI.pdf

    构建级别2仍然是没有电机参数的开环。 您可能只需在 HVACI_Sensorless-Settings.h 中设置如下硬件参数

    #define base_voltage 236.140 //基峰值相电压(伏特)
    #define base_current 10 //基峰值相电流(安培)

    并根据您的硬件修改项目中的器件配置代码。