您好!
我正在从事一个基于 TMS320F28034的项目、我们自己设计了 PCB。
该项目将通过 FOC 实施 ACIM 控制。
我从 C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensorless 导入演示项目。
我已完成本演示项目的第1级、4个输出图与文件3相感应电机的无传感器磁场定向控制.pdf 中所述的结果相同。
然后、我连接电机和测试2级。
但电机运行了一段时间、然后被阻止。
我是否应该根据2级电机修改 HVACI_Sensorless-Settings.h 中定义的电机参数?
如有必要、我应该修改哪些参数?
我们的电机参数如下所示。
72V、 57A、4KW、3000rpm、102Hz、 40千赫兹。
BTW、 来自 MCU 的 EPWM1/2/3输出在1级是否连续? 我在 OSC 上检查 PWM 波形、占空比只是在固定范围内变化、而不是从0%到100%。
此致、
莎拉