您好!
我在 定制电路板上使用 F28386D Delfino。 在我使用的任何示例中、成功构建的工程没有任何错误、并且对于 CPU1可以正常工作、
但是、当我尝试放置软件断点时、会出现以下错误:
C28xx_CPU1:在0x83146的操作"Continue or Finish Steping"中设置断点时出现问题:(ERROR -1066 @ 0x83146)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真软件包9.13.0.00201)
C28xx_CPU1:断点管理器:重试一个 AET 断点
我注意到、当我如图所示设置目标配置时、出现了这个问题:

否则、如果我将目录"..\..\emulation\gel\f28386d_cpu1.gel"放在目标配置上、当我在调试中尝试加载符号时、连接到 C28xx_CPU1时、我将得到"a reset occurred on the target"。

在第二种情况下、只有当我"加载程序"时、断点和调试才会正常工作、而当我按下"加载符号"时、则无法正常工作。
一些有用的提示会非常感谢!