This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:C28xx_CPU1:在 Action &quot 中设置断点时出现问题;Continue (继续)或 Finish Stepping "at 0x83146:(ERROR -1066 @ 0x83146)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317588/tms320f28386d-c28xx_cpu1-trouble-setting-breakpoint-with-the-action-continue-or-finish-stepping-at-0x83146-error--1066-0x83146-unable-to-set-clear-requested-breakpoint-verify-that-the-breakpoint-address-is-in-valid-memory

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我在 定制电路板上使用 F28386D Delfino。 在我使用的任何示例中、成功构建的工程没有任何错误、并且对于 CPU1可以正常工作、

但是、当我尝试放置软件断点时、会出现以下错误:

C28xx_CPU1:在0x83146的操作"Continue or Finish Steping"中设置断点时出现问题:(ERROR -1066 @ 0x83146)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真软件包9.13.0.00201)
C28xx_CPU1:断点管理器:重试一个 AET 断点

我注意到、当我如图所示设置目标配置时、出现了这个问题:

否则、如果我将目录"..\..\emulation\gel\f28386d_cpu1.gel"放在目标配置上、当我在调试中尝试加载符号时、连接到 C28xx_CPU1时、我将得到"a reset occurred on the target"。

在第二种情况下、只有当我"加载程序"时、断点和调试才会正常工作、而当我按下"加载符号"时、则无法正常工作。

一些有用的提示会非常感谢!