This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318446/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我们在 Windows 10计算机上安装了 CCS 10.2。 我们要安装新版本12.5.0。 可与 LAUNCHXL-F28379D 配合使用。

我们是否需要卸载 CCS 10.2? 或者 CCS 12.5是否可以与 已安装 CCS 10.2一起工作?

非常感谢、此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    如果使用内存、您应该能够同时使用这两个版本、因为它们具有不同的安装目录和工作区。 请记住、在 Windows 上可能很难区分图标。