请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 您好!
我们在 Windows 10计算机上安装了 CCS 10.2。 我们要安装新版本12.5.0。 可与 LAUNCHXL-F28379D 配合使用。
我们是否需要卸载 CCS 10.2? 或者 CCS 12.5是否可以与 已安装 CCS 10.2一起工作?
非常感谢、此致、
查尔斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 Windows 10计算机上安装了 CCS 10.2。 我们要安装新版本12.5.0。 可与 LAUNCHXL-F28379D 配合使用。
我们是否需要卸载 CCS 10.2? 或者 CCS 12.5是否可以与 已安装 CCS 10.2一起工作?
非常感谢、此致、
查尔斯