Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28386D 您好!
我当前正在设计一个基于 TMS320F28386D 微控制器的控制系统。 在该系统中、EMIF1接口主要用于从16位 ADC 读取数据。
连续读取 ADC 的过程由 CPU1完成、因为它负责主转换器控制环路。
不过、当 比较常见的某个条件时、例如过流或电压骤降检测、CPU2必须使用相同的 EMIF1将接收到的数据存储在外部存储器中。 因此、在几秒钟的时间内、CPU1必须能够在新数据可用时从 ADC 读取数据、然后将 EMIF1所有权留给 CPU2以将当前数据发送到外部存储器。
¿如何完成这一过程?
提前感谢。
Daniel Perez.