This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:EMIF 接口存在疑问

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1319447/tms320f28386d-emif-interface-sharing-doubt

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我当前正在设计一个基于 TMS320F28386D 微控制器的控制系统。 在该系统中、EMIF1接口主要用于从16位 ADC 读取数据。

连续读取 ADC 的过程由 CPU1完成、因为它负责主转换器控制环路。

不过、当 比较常见的某个条件时、例如过流或电压骤降检测、CPU2必须使用相同的 EMIF1将接收到的数据存储在外部存储器中。 因此、在几秒钟的时间内、CPU1必须能够在新数据可用时从 ADC 读取数据、然后将 EMIF1所有权留给 CPU2以将当前数据发送到外部存储器。

¿如何完成这一过程?

提前感谢。

Daniel Perez.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以通过 EMIFxMSEL 更改您正在使用的 EMIF 的控制器 、但请确保在更改控制时 EMIF 未在使用: