This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:为 CPU2配置 CAN 模块

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318538/tms320f28377d-to-configure-the-can-module-for-cpu2

器件型号:TMS320F28377D 尊敬的专家: 在我的实现中、CPU1
可以使用演示代码"can_ex4_simple_transmit"传输 CAN 消息、但 CPU2在我的实现期间无法传输。 我认为这是因为无法设置 CAN 寄存器(所有值都显示复位值、无法在内核2中写入)。 我想问一些问题: CPU1和 CPU2是否可以为 CAN_A 使用相同的 GPIO (GPIO70和 GPIO71、在我的实现中相同)? 我打算利用 CAN_A 来为两个内核发送/接收 CAN 消息。 由于双核的 CAN 配置没有演示代码、您能否指导我如何为 CPU1和 CPU2配置 CAN 模块? 我假设某些初始化只应由 CPU1处理。 非常感谢、 此致、 C. C、Liu