请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280049C 主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我要使用 LAUNCHXL-F280049C 来测试电路板。
我需要总共16个 PWM 信号作为输出、但 文档中提到只能有14个 PWM 信号。
任何人能向我提供有关生成16个 PWM 信号的可能性的信息吗?
和
PWM 信号可以达到的最大开关频率是多少。
谢谢!
Br
赛格