This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:PWM 信号数

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1316563/launchxl-f280049c-number-of-pwm-signals

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我要使用 LAUNCHXL-F280049C 来测试电路板。
我需要总共16个 PWM 信号作为输出、但 文档中提到只能有14个 PWM 信号。
任何人能向我提供有关生成16个 PWM 信号的可能性的信息吗?


 PWM 信号可以达到的最大开关频率是多少。

谢谢!
Br
赛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    您可以查看器件数据表或使用 SysConfig/引脚多路复用工具来查看是否所有16个 PWM 通道都已输出到 LaunchPad 接头上、我认为它们应该是应该的。 如果某些通道未输出、则另一种选择是使用 eCAP 模块进行 APWM 输出。

    此致!

    凯文