Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE 您好! 我使用 D:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab10a 3) GMotorVars。 过调制设置为0.55。 我发现在30V 时、PWM 的最高占空比达到96%、并且运行正常、速度也有所提高。 但当电压为40V 时、PWM 的最高占空比达到96%、速度也有所改善、但运行异常、发现相电流波动、有异常噪声。 1.询问中断内容的配置是否太小,导致没有时间处理。 因为30V、最大速度为2300rpm、40V、而最大速度为3000rpm。 或者相电流精度不足、