This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:过调制

Guru**** 2928550 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315825/tms320f28027-overmodulation

器件型号:TMS320F28027 主题中讨论的其他器件
:MOTORWARE 您好! 我使用 D:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab10a 3) GMotorVars。 过调制设置为0.55。 我发现在30V 时、PWM 的最高占空比达到96%、并且运行正常、速度也有所提高。 但当电压为40V 时、PWM 的最高占空比达到96%、速度也有所改善、但运行异常、发现相电流波动、有异常噪声。 1.询问中断内容的配置是否太小,导致没有时间处理。 因为30V、最大速度为2300rpm、40V、而最大速度为3000rpm。 或者相电流精度不足、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制算法执行时间与输入电压无关、但是当直流母线为高电平时、信号噪声也许会有所不同。 当直流母线电压和速度很高时、电流和噪声也会更高。 确保电流检测信号位于电路板上的 ADC 采样区域内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当前电源电压为40V、 1.它是 gMotorVars。 在最高速度下、Vs 为0.28、远小于0.5

    。 2、USER_MAX_VS_MAG_PU 0.52电机正常运行、0.53的速度增加、但是有

    异常噪声。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您给电机添加了什么负载? 您可以尝试在没有负载或有轻负载的情况下运行电机、看看会发生什么情况?

    但有异常噪音。 为什么是这样?

    您是否有电流探头测得的任何电流波形来表明问题? 您认为 在 ADC 输入上测量到的异常噪声是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该论坛似乎提到过调制存在错误、

    据说占空比已满、下一个周期将从1开始。 在输入前需要写入0或其他值。 现在这个帖子找不到了,这种现象发生了吗? 如何更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自己的电路板? TI EVM 板的认证吗?

    您好,论坛似乎提到过调制有错误,

    这话什么意思? 过调制和电流重构对电流检测信号很敏感。