主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
请参见附加的屏幕截图
生成的代码抱怨它有一个未定义的标识符,但 adc.h 其中的定义是在"路径" 我有点不确定如何谈论这一点,因为我只使用微控制器几周(我习惯了微芯片 PIC )
我已经尝试移动文件到我的工作目录,但仍然没有好.
任何援助都是感激的。 如果需要、我可以附加代码
理想情况下希望能够编辑 board.c 并包括 adc.h 以查看这是否有帮助,但构建按钮只是重新生成文件...
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参见附加的屏幕截图
生成的代码抱怨它有一个未定义的标识符,但 adc.h 其中的定义是在"路径" 我有点不确定如何谈论这一点,因为我只使用微控制器几周(我习惯了微芯片 PIC )
我已经尝试移动文件到我的工作目录,但仍然没有好.
任何援助都是感激的。 如果需要、我可以附加代码
理想情况下希望能够编辑 board.c 并包括 adc.h 以查看这是否有帮助,但构建按钮只是重新生成文件...
谢谢
您好、John:
SysConfig 会自动生成 board.c 等文件、由于这些文件是根据 SysConfig 设置自动生成的、因此您无法将 adc.h 添加到该文件、因为每次它构建自动生成的文件时、我们都会被替换。
您在使用什么示例? 您是否要将 SysConfig 添加到您的项目中? 我假设您具有最新的 C2000WARE SDK 和 SysConfig 工具支持、是正确的?
您能否尝试将我们的 C2000WARE SDK 中的一个示例导入到您的与 ADC 相关的项目中、然后尝试构建它。 如果可以、请仔细检查包含路径和链接器命令文件。 确保主代码中包含了工程所需的正确文件。
此致!
马瑞安