This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:无法编译代码

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320726/tms320f280037-unable-to-compile-code

器件型号:TMS320F280037
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

请参见附加的屏幕截图  

生成的代码抱怨它有一个未定义的标识符,但 adc.h 其中的定义是在"路径" 我有点不确定如何谈论这一点,因为我只使用微控制器几周(我习惯了微芯片 PIC )  

我已经尝试移动文件到我的工作目录,但仍然没有好.

任何援助都是感激的。  如果需要、我可以附加代码  

理想情况下希望能够编辑 board.c 并包括 adc.h 以查看这是否有帮助,但构建按钮只是重新生成文件...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    SysConfig 会自动生成 board.c 等文件、由于这些文件是根据 SysConfig 设置自动生成的、因此您无法将 adc.h 添加到该文件、因为每次它构建自动生成的文件时、我们都会被替换。

    您在使用什么示例? 您是否要将 SysConfig 添加到您的项目中? 我假设您具有最新的 C2000WARE SDK 和 SysConfig 工具支持、是正确的?

    您能否尝试将我们的 C2000WARE SDK 中的一个示例导入到您的与 ADC 相关的项目中、然后尝试构建它。 如果可以、请仔细检查包含路径和链接器命令文件。 确保主代码中包含了工程所需的正确文件。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像我写的... 我一直在使用微一个月.. CCS v12和 C2000ware SDK 5.01 但是是的,我会尝试一个例子从零开始,并尝试编译它.. 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我的 SysConfig 没有像示例那样设置...我要调整并报告... 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果您在使用我们的 SDK 和 CCS 时有任何其他问题或反馈、请告诉我。  

    如果您计划开始编写开发代码并预见未来可能迁移到我们的另一个 C2000器件的话。 请查看此 常见问题解答 、了解如何开始一个基于 driverlib 的简单空项目、该项目可以在我们广泛的产品系列之间迁移!

    此致!

    马瑞安