This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:在尝试将独立 SysConfig 链接到 CCS 时遇到问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1319441/tms320f28386d-facing-issue-while-trying-to-link-standalone-sysconfig-to-ccs

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

由于我不熟悉 CCS 和 TI 环境、因此在 CCS 中的 C28XX (C2000)[NEW->CCS PROJECT -> C28XX (C2000)]下创建了一个新项目。

我试图添加. 将 SYSCFG 文件添加到上述 CCS 项目中使用独立的 SysConfig 工具、我收到以下错误

有人可以帮助解决这个问题吗?

此致

班迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bandi:  

    从错误中,似乎找不到 C2000Ware 版本。  您可以检查"产品"中是否列出了 C2000Ware 版本。  

    在 CCS 中点击 Windows->Preferences->Products、您应该看到如下所示的产品。

    此外、为了进一步熟悉 SysConfig、您可以参考以下视频  

    https://www.ti.com/video/series/C2000-SysConfig.html

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    PFA、我 在"产品"部分检查了 C2000Ware 的版本

    我需要更新任何其他设置、您能帮助我吗?

    谢谢、此致

    班迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bandi:  

    请参阅以下帖子  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178986/faq-how-do-i-fix-a-sysconfig-ccs-project-which-is-not-building-due-to-invalid-argument---product-no-product-with-name-c2000ware-and-version

    我想您必须在 SysConfig 选项中配置 SDK 路径、

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的输入、我包含了 sdk.json 路径、并遵循了上述文章的所有输入。

    pfa、我添加  SDK.json 路径后、我的 SysConfig 文件将错误抛出至项目中、而且我无法查看 CPU1_RAM、CPU1_FLASH 选项我只能查看调试选项和发布选项  

    您能解决我的问题吗?

    此致

    班迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bandi:

    似乎无法找到 SDK.json 文件、  

    ($C2000WARE_ROOT)\.metadata\sdk.json 显示的路径是什么?  您可以将鼠标悬停在其上以获取此信息。

    它应指向 C2000Ware 安装目录中的 sdk.json 文件。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我正在共享  为($C2000WARE_ROOT)\.metadata\sdk.json 显示的路径、它是否指向所需的文件?

    此外、我无法看到 CPU1_RAM、CPU1_FLASH 选项我只能看到 Debug 和 Release 选项、这应该是什么原因?

    谢谢、此致

    班迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bandi:

    它应指向 C2000Ware 安装文件夹。  能否指定其绝对路径、而不是使用 C2000WARE_ROOT 变量(例如、c:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00\.metadata\sdk.json)并尝试?

     使用 CCS 创建新工程时、默认编译配置为"Debug"和"Release"。 通过右键点击"Project"->"Build Configurations"->"Manage "、可以更改构建配置的名称  

    最棒的酒店

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试更改路径、正如您指定的、仍然得到相同的错误

    感谢您提供其他解决方案、现在能够看到使用构建配置的其他选项

    谢谢、此致

    班迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bandi:

    器件选项应该是"F2838x"而不是"F2838X"。   区分大小写。   

    请将 SysConfig 的--device 选项中的"F2838x"更改为"F2838x"。  我认为这会解决您的问题。

    此致

    西达尔特