主题中讨论的其他器件:REF5030、 OPA350
尊敬的香槟:
我是为我们的客户提出这个问题的。
数据表和 TI F28P65x 控制卡/Launchpad 原理图中似乎存在不一致之处。
Question:
1.以下条件所需的最小电容是多少? 下表是否正确?
请具体确认帽。 ADC 16位差动的值- 2.2uF 或22uF? 在数据表 6.13.2.2.8 ADC 特性16位差分中、它为2.2uF、但在 表5-1中。 引脚属性时、显示为22uF;而在 F28P65控制卡/Lauchpad 中、它使用4.7uF。
内部基准 | 外部基准 | |
ADC 12位单端 |
外部连接 VREFHIA/B/C 电容>= 2.2 μ F |
使用外部基准(如 REF5030)+缓冲器(如 OPA350) 电容>= 2.2 μ F |
ADC 12位 差分 |
外部连接 VREFHIA/B/C 电容>= 2.2 μ F |
使用外部基准(如 REF5030)+缓冲器(如 OPA350) 电容>= 2.2 μ F |
ADC 16位单端 |
外部连接 VREFHIA/B/C 电容>= 22 μ F |
使用外部基准(如 REF5030)+缓冲器(如 OPA350) 电容>= 22 μ F |
ADC 16位 差分 |
外部连接 VREFHIA/B/C 电容>= 2.2 μ F? |
使用外部基准(如 REF5030)+缓冲器(如 OPA350) 电容>= 2.2 μ F? |
2.有些不一致之处。
1) 1)在数据表中、显示为 Table 5-1。 以下引脚属性。
它具有内部基准模式、因此我们不应该删除/更正"该电压必须从外部电路驱动到引脚中"。
从说明来看、16位单端和差分似乎都需要>= 22uF。 如果是、则 数据表 6.13.2.2.8 ADC 特性16位差分和 F28P659控制卡原理图错误。
2) 2)数据表 6.13.2.2.8 ADC 特性16位差分
3) 3) TI F28P65x 控制卡
F28P65x Launchpad
F28P65x CC 和 LP 使用4.7uF。 这是否意味着它不能用于需要22uF 的16位单端模式?