This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:VREFHI 和 VREFLO 之间使用的电容器

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5030, OPA350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314742/tms320f28p650dk-the-capacitors-used-between-vrefhi-and-vreflo

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:REF5030OPA350

尊敬的香槟:

我是为我们的客户提出这个问题的。

数据表和 TI F28P65x 控制卡/Launchpad 原理图中似乎存在不一致之处。

Question:

1.以下条件所需的最小电容是多少? 下表是否正确?

请具体确认帽。 ADC 16位差动的值- 2.2uF 或22uF? 在数据表 6.13.2.2.8 ADC 特性16位差分中、它为2.2uF、但在 表5-1中。 引脚属性时、显示为22uF;而在 F28P65控制卡/Lauchpad 中、它使用4.7uF。

内部基准 外部基准
ADC 12位单端  

外部连接 VREFHIA/B/C

电容>= 2.2 μ F

使用外部基准(如 REF5030)+缓冲器(如 OPA350)

电容>= 2.2 μ F

ADC 12位 差分

外部连接 VREFHIA/B/C

电容>= 2.2 μ F

使用外部基准(如 REF5030)+缓冲器(如 OPA350)

电容>= 2.2 μ F

ADC 16位单端

外部连接 VREFHIA/B/C

电容>= 22 μ F

使用外部基准(如 REF5030)+缓冲器(如 OPA350)

电容>= 22 μ F

ADC 16位 差分

外部连接 VREFHIA/B/C

电容>= 2.2 μ F?

使用外部基准(如 REF5030)+缓冲器(如 OPA350)

电容>= 2.2 μ F?

2.有些不一致之处。

1) 1)在数据表中、显示为  Table 5-1。 以下引脚属性。

它具有内部基准模式、因此我们不应该删除/更正"该电压必须从外部电路驱动到引脚中"。

从说明来看、16位单端和差分似乎都需要>= 22uF。 如果是、则 数据表 6.13.2.2.8 ADC 特性16位差分和 F28P659控制卡原理图错误。

2) 2)数据表 6.13.2.2.8 ADC 特性16位差分

3) 3) TI F28P65x 控制卡

F28P65x Launchpad

F28P65x CC 和 LP 使用4.7uF。 这是否意味着它不能用于需要22uF 的16位单端模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您指出这一点。  将整理这个问题、并在本周为您提供一个答案。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    1.以下条件所需的最小电容是多少? 下表是否正确?

    请具体确认帽。 ADC 16位差动的值- 2.2uF 或22uF? 在数据表 6.13.2.2.8 ADC 特性16位差分中、它为2.2uF、但在 表5-1中。 引脚属性时、显示为22uF;而在 F28P65控制卡/Lauchpad 中、它使用4.7uF。

    [/报价]

    JC:对于内部 VREFHI、12位(单端和差分)的最小电容要求为2.2uF。  对于16位((单端和差分)、最小电容要求为4.7uF。  这是因为 F28P65x 中改进了内部 VREF 缓冲器。  对于外部 VREFHI、电容要求基于基准 IC VREFHI /运算放大器缓冲器输出保持稳定的能力。  在较旧的器件上、我们通常指示最小 VREFHI 电容尺寸、但存在基准 IC 和运算放大器缓冲器、它们无法驱动更高的电容、并将变得不稳定。  我们正在与设计团队讨论、了解我们如何才能更好地指示 F28P65x 外部 VREFHI 的最小电容、并相应地更新数据表。

    1) 1)在数据表中、显示为  Table 5-1。 以下引脚属性。

    它具有内部基准模式、因此我们不应该删除/更正"该电压必须从外部电路驱动到引脚中"。

    [/报价]

    JC:是的、 我们将修改数据表中的注释、因为这只适用于外部 VREFHI 运行模式。

    Deshine Deshine 说:
    3) TI F28P65x 控制卡
    [/quote]
    Deshine Deshine 说:
    F28P65x CC 和 LP 使用4.7uF。 这是否意味着它不能用于16位单端模式、该模式需要22uF?

    JC:LP 和 CC 的初始设计使用了4.7uF、这是单端和差分模式的16位所需的最小电容。  经证明、硅表征为4.7uF 是最小电容值、因此 CC 和 LP 中的 VREF 电容器可支持单端和差分模式。

    此致、

    约瑟夫

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI JC

    对于外部 VREFHI、IC 为了保持稳定的 VREFHI、对电容的要求基于基准 VREFHI /运算放大器缓冲器输出能力。 在旧器件中、我们通常指示最小 VREFHI 电容器尺寸、但一些基准 IC 和运算放大器缓冲器无法驱动更高的电容、并变得不稳定。 我们将与设计团队讨论如何最好地指示 F28P65x 外部 VREFHI 的最小上限、并相应地更新数据表。

    根据您的回复、我目前需要使用外部 VREFHI 作为 ADC 的基准。 我目前需要使用22uF 或其他吗?

    塔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古安、您好!

    如果您的外部 VREFHI 电路可以驱动22uF 电容而不会出现任何稳定性问题、则继续并使用22uF 电容。

    此致、

    约瑟夫