This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:查询波动焊接到闪存的可能影响

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320335/tms320f280039-inquiry-on-possible-effect-of-wave-soldering-to-flash-memory

器件型号:TMS320F280039

大家好、

你好!

客户今天刚从他们的工厂向我报告说、他们面临有关 F280039CSPM MCU 闪存的问题。

在某些情况下、加载到 MCU 闪存中的固件要么被擦除、要么一个段中的数据被更改。

  • MCU 编程在 AI SMT 级之后、MI 波焊接之前完成。
  • 初始编程后、MCU 断电、然后重新施加3.3V 电压并检查闪存内容。
  • 然后对电路板进行波峰焊、最高焊接温度为2630C
  • 然后、组装单元被加载到 T1工作站、在这个工作站、由于 MCU"程序损坏"、在某些情况下、它根本不会加电或通信。

请注意在高达2630C 波峰焊温度环境下对 MCU 闪存的任何潜在影响。

数据表上唯一一项是由于回流导致的 INTOSC 频移(第6.12.3.5节、第97页)。

谢谢!

Br、

阿尔弗

雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    尽管峰值温度(263C)接近我们的数据表的最高值(260C -请参阅数据表末尾的封装信息表)、但我们通常 期望客户使用符合 JEDEC 标准的常规 IR 回流流程。 间距如此小(0.5mm)的 QFP 封装可能不适合波焊/完全浸焊。 请参阅 JEDEC JESD22-A111。  我强烈建议改用 IR 回流焊。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    感谢您的反馈! 将建议客户改为进行 IR 回流、但要检查闪存是否可能会受到高温影响?

    谢谢!

    Br、

    阿尔弗

    雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    以下是客户的反馈:

    为了阐明我们的设置:

    • 第1步: F280039CSPM 和其他 SMT 器件回流焊接到主板。
    • 第2步: 相应的固件会刷写到 MCU 中、并且之后再次验证映像。
    • 第3步: 手动插入器件填充到主板上、然后对主板进行选择性波焊。
      • 对于选择性波焊、覆盖了 F280039CSPM、以防止与焊料直接接触。
    • 步骤4: PSU 将进行初始测试。
      • 在此步骤中发现问题–PSU 在测试仪上未上电、并且在基准验证时发现 MCU 闪存为空白或与最初刷写的固件不匹配。

    包括 F280039CSPM 在内的 SMT 元件均覆盖有薄的板/固定装置、以防止与波峰焊料直接接触。

    固定装置上有孔或切口、允许焊料接触 PCB 上的选择性位置。 很遗憾、我找不到此幻灯片的任何照片。

    已擦除闪存的 F280039仍可以再次进行刷新。 然后、PSU 将在 MCU 重新刷新后正常运行。

    谢谢!

    Br、

    阿尔弗

    雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能取决于高温暴露曲线。 将器件暴露于超过峰值焊接温度的温度下、尤其是长时间运行(或 累积暴露)可能会导致器件性能下降。 我建议您的客户查看此文档: www.ti.com/lit/pdf/spraby1a

    还需要注意的是、该文档末尾表示不建议对 SOIC 以外的组件或通孔进行波焊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    客户想对您的陈述进行澄清:"将器件暴露在超过峰值焊接温度的温度下、尤其是长时间(或 累积暴露)可能会导致器件退化。 "

    • 如果略微超过焊锡峰值温度、会导致哪种类型的降级?
    • 这是否意味着不建议在编程后将 MCU 置于高温下(即:波焊260C)?

    这将有助于指导客户采取正确的纠正措施、避免"MCU 无程序"故障在我们的工厂重复出现。

    谢谢!

    Br、
    阿尔弗

    雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我无法准确定义超过焊锡峰值温度会发生哪种类型的降解。  此类环境不是 TI 的 QFP 封装鉴定流程的一部分。  我 同意第二个说法,即 如果必须进行波焊,就应该在对 MCU 编程之前进行,特别是因为有人发现存在腐败现象。 但总体而言、 TI 并未通过该封装的波焊认证;客户需要在其组装流程中自行评估这种风险。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    感谢您发送编修。 如果客户有任何其他问题、我会告诉您。

    谢谢!

    Br、

    阿尔弗

    雷德