This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880QEVM-057:支持将 EVM 连接到我的 PC

Guru**** 2515525 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, UCC5880QEVM-057, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321057/ucc5880qevm-057-support-in-connecting-the-evm-with-my-pc

器件型号:UCC5880QEVM-057
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C、、 UNIFLASH

您好!

我无法将 EVM 与 TMDSCNCD280039C MCU controlCARD 连接。 我正在尝试建立连接、但在此时 器件仍在等待数据。 我已经使用了文档: EVM 用户指南:UCC5880QEVM-057评估模块、然后遵循每个步骤。 到第5步、我成功实现了(下面的屏幕截图)。 我也试图改变端口,但没有运气。

我的设置如下所示:  

我成功完成了此步骤:

卡在这里:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sainath:

    感谢您的联系。 如果器件未接收到足够的功率、则会发生这种情况。 可能需要增加额定电流、以完全提供所需的功率。 您还可以通过确保上电没有故障(nFLT LED)来检查这一点。 另一件事是再次检查连接到 MCU 的 USB 电缆是否工作正常。

    您是否还可以尝试更改串行端口? 它位于"Options"选项卡下。

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试更改端口、它没有帮助。 至于功率、当我把外部电源接入板卡的时候、电压会下降。 对于24V 输入、我看到18V 和5V 输入、我看到2.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sainath:

    这是有道理的。 VCC1低于 UVLO、因此 SPI 不会工作。 VCC1需要5V 电压。 您可以尝试使用其他电源或增加电源的额定电流、以便施加的电压为24V 和5V。

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、电流限制在2A 以上。 功耗是否高于该值? 连接器本身的额定最大值为 为0.5A。 不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、就没有问题了。 您能否解释一下当前的 VCC1和 VCC2正在绘制什么? 您能否分享您正在使用的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10 mA 的概念。 I am usinf keithely 2230-60-3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有很多错别字:使用 Keithley 2260-60-3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 UCB 电缆! 我可以使用 Uni 闪存工具检测并刷写 MCU。 可以放心地假设 USB 正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sainath:

    我刚刚将 EVM 放在工作台上、当我分别施加5V 和24V 电压时、我将测量 VCC1的12mA 和 VCC2的44mA。 我认为可能存在一些短路/错误连接或其他问题、从而使您的电源无法输出正确的电压。 您是否只是简单地连接电源、而在电源和电路板之间不存在其他情况?

    您能否共享连接的图片?

    由于我将在5V 输入电压下测量12mA、因此该通道的电流限制可能设置为10mA。 您能告诉我您为两个通道设置的电流限制是什么吗?

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有10 mA 电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么该线程显示"已解决"? 我不认为它有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sainath:

    我们无法从我们一方解析线程、因此 肯定是误点击了它。 (请参见下图)请注意、我们正在尽全力尽快解决此问题。

    至于栅极驱动器、电路板上没有任何元件会导致电压下降。 出现这种情况的唯一方法是最大电流消耗。 不过、情况似乎并不是这样。 您能否从电路板上断开电源、使用两个万用表测量电源并查看是否仍然出现此问题? 该电源还应该具有一些检测线。 这些连接是否正确?

    我将此电路板放在工作台上后、可以看到24V、40mA 和5V、13mA、并且器件工作正常。 您能否使用另一个电源进行检查?

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 看起来我 误点击了它! 因此、我从电路板上断开连接、观察到没有压降。 我也按照你的建议换了电源、现在我没有看到压降、但原来的问题仍然存在。 我也从选项菜单更改了端口并尝试、它不起作用。


      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您在图中不会看到、但 D1会持续闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sainath:

    很高兴知道电源是问题所在。

    MCU 应闪烁、这是一个良好的指示。 对于 GUI、您需要使用 Uniflash 加载固件、如果成功完成、则可以打开 GUI 并将其连接到 MCU。 有时、如果 MCU 未正确连接到 EVM、可能会导致传输中断、您必须重新连接卡。 如果重新连接控制卡,请再次尝试加载映像。 如果无法正常工作、请现在尝试更改端口、它应该可以正常工作。

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我这样做了、但仍然无法通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sainath:

    我已向您发送连接请求。 请与我联系、我们可以安排一次电话/会议来调试此问题。

    此致!

    普拉蒂克