主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C、、 UNIFLASH
您好!
我无法将 EVM 与 TMDSCNCD280039C MCU controlCARD 连接。 我正在尝试建立连接、但在此时 器件仍在等待数据。 我已经使用了文档: EVM 用户指南:UCC5880QEVM-057评估模块、然后遵循每个步骤。 到第5步、我成功实现了(下面的屏幕截图)。 我也试图改变端口,但没有运气。
我的设置如下所示:
我成功完成了此步骤:
卡在这里:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我无法将 EVM 与 TMDSCNCD280039C MCU controlCARD 连接。 我正在尝试建立连接、但在此时 器件仍在等待数据。 我已经使用了文档: EVM 用户指南:UCC5880QEVM-057评估模块、然后遵循每个步骤。 到第5步、我成功实现了(下面的屏幕截图)。 我也试图改变端口,但没有运气。
我的设置如下所示:
我成功完成了此步骤:
卡在这里:
尊敬的 Sainath:
我刚刚将 EVM 放在工作台上、当我分别施加5V 和24V 电压时、我将测量 VCC1的12mA 和 VCC2的44mA。 我认为可能存在一些短路/错误连接或其他问题、从而使您的电源无法输出正确的电压。 您是否只是简单地连接电源、而在电源和电路板之间不存在其他情况?
您能否共享连接的图片?
由于我将在5V 输入电压下测量12mA、因此该通道的电流限制可能设置为10mA。 您能告诉我您为两个通道设置的电流限制是什么吗?
此致、
阿克夏特
尊敬的 Sainath:
我们无法从我们一方解析线程、因此 肯定是误点击了它。 (请参见下图)请注意、我们正在尽全力尽快解决此问题。
至于栅极驱动器、电路板上没有任何元件会导致电压下降。 出现这种情况的唯一方法是最大电流消耗。 不过、情况似乎并不是这样。 您能否从电路板上断开电源、使用两个万用表测量电源并查看是否仍然出现此问题? 该电源还应该具有一些检测线。 这些连接是否正确?
我将此电路板放在工作台上后、可以看到24V、40mA 和5V、13mA、并且器件工作正常。 您能否使用另一个电源进行检查?
此致、
阿克夏特
尊敬的 Sainath:
很高兴知道电源是问题所在。
MCU 应闪烁、这是一个良好的指示。 对于 GUI、您需要使用 Uniflash 加载固件、如果成功完成、则可以打开 GUI 并将其连接到 MCU。 有时、如果 MCU 未正确连接到 EVM、可能会导致传输中断、您必须重新连接卡。 如果重新连接控制卡,请再次尝试加载映像。 如果无法正常工作、请现在尝试更改端口、它应该可以正常工作。
此致、
阿克夏特