请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
大家好、我正在使用 F28379D 进行 PWM 操作。现在我想将 PWM 信号路由到任何 GPIO 引脚、您的处理器是否具有这样的特性?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在使用 F28379D 进行 PWM 操作。现在我想将 PWM 信号路由到任何 GPIO 引脚、您的处理器是否具有这样的特性?
此致
您好、Enes:
由于器件 TRM 第8.7节"GPIO 和外设多路复用"中列出的 GPIO 多路复用、因此默认情况下 EPWM 信号通常会路由到某个 GPIO。 例如、如果使用 EPWM1A、则可以从 TRM 表中看到 EPWM1A (默认多路复用器设置)会路由至 GPIO0。
如果您需要有关如何为 ePWM 设置 GPIO 的示例、我建议参考 C2000Ware 中的现有软件示例:
我还将添加一点、如果您在 CCS 中使用 SysConfig GUI、则可以使用 PinMux 工具中的下拉菜单选择 EPWM 信号将路由到的 GPIO:
如果您要查看实时自动生成的 SysConfig 代码、则可以通过点击 SysConfig 右上角的<>箭头并点击"board.c"文件来查看。
如果这有帮助、或者您在这里还有其他问题、请告诉我!
此致、
艾里森