This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:flash_kernel_c28x_cm_ex1_c28x1--该例程不符合#39;t run

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1322663/tms320f28388d-flash_kernel_c28x_cm_ex1_c28x1--the-routine-doesn-t-run

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

我正在调试28388D 芯片的 CM 内核的编写、参考例程为: flash_kernel_c28x_cm_ex1_c28x1、我通过 JATG 仿真接口将例程刻录到 CPU1内核、然后根据该例程过程通过 SCIA 写入 CM 内核 txt 格式内核文件、该过程大致如下: 发送"A"用于波特率识别、然后发送指令、我发送的是 RESET_CPU1_LOAD_CM、该指令首先执行 setBootModeForCM ()函数、设置 CM 内核的引导状态、CM 内核开始从 S0RAM 运行。 DEVICE_BOOTCM 函数在 Last while (SYSCTL_isCMReset ()== 0x1U)函数中,传递此函数的执行,是否意味着 CM 内核已启动? 执行 copyDataToCPU1ToCMMSGRAM ()时、它将卡在 IPC_SYNC (IPC_CPU1_L_CM_R、IPC_FLAG1)函数中。 首先、设置 FLAG1的 IPC_SET。 当看到 ,Cpu1toCmIpcRegs 时进行仿真。 CPU1TOCMIPCFLG。 位 IPC1已设置、但 IPC_waitForFlag 函数中的程序卡正在等待 Cpu1toCmIpcRegs。 CMTOCPU1IPCSTS。 位 IPC1中、此寄存器应位于 CM 内核的 S0RAM 区域中、并将在引导运行时设置、那么 CM 内核引导是否未运行? 运行 CM 内核自举需要执行什么操作? CM 内核引导状态如下所示: ,在 CPU1仿真下执行上述操作。

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    >Device_bootCM 函数在最后一个 while (sysctl_isCMReset()==0x1U)函数中,该函数的执行通过了,这是否意味着 CM 内核已启动?

    可以。

    在 CCS 中、在执行该过程之前、是否复位并运行 CM? 运行示例 CPU1-CM 闪存内核后、我可以在不使用 CCS JTAG 的情况下下载 CM 内核。 我需要更多时间来查看这是否仅与 CCS 使用相关。

    谢谢。此致、

    查尔斯