This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:无法扫描到 EtherCAT 从站

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1318751/launchxl-f28p65x-unable-to-scan-to-ethercat-slave

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件: DP83826E

大家好、

我的客户尝试通过 TwinCAT 扫描 LAUNCHXL-F28P65X、以在例程中执行 EtherCAT 通信实验。 因此、无法扫描从站。 故障现象与原开机自检一致。

您能否告诉我们 需要更换哪个型号的 PHY 设备? 或者、新的演示板是否已经解决了这个问题?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    如果客户的 Launchpad 在2024年1月11日之后发货、则应解决此问题。 如果 launchpad 在该日期之前发货、则他们可能存在您提到的 Launchpad PHY 问题。  

    您可以将 DP83826E PHY (修订版0)替换为新的  DP83826E PHY (修订版1)来解决此问题。 由于此问题与 PHY 的设置/配置有关、我们还计划很快发布针对此问题的软件修复程序。   

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    软件修复可能有任何时间估算吗?

    此致

    阿尔明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    实际上、至少没有一些焊接的情况下是无法进行软件修复的。 我们明天 将举行一次会议,讨论如何处理这一问题。 如果您将电路板发回给我们、我们有可能会更换您的电路板。 我明天会发布更新。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的快速响应。

    我已经从 TI 为我们公司的2个 LAUNCHXL-F28P65X 订购了 DP83826E。 当然、我也可以将板发回给您。 对我来说、这取决于速度是多少。 我们有提交可行性研究报告的截止日期、我们迫切需要这些电路板。

    感谢您的支持。

    此致、

    阿尔明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Armin:

    我想您  自己更换 DP83826E 器件会更快。 对于给您带来的不便、我深表歉意、在我们决定更换主板时、仍将向您进行更新

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben。

    没问题。 我会在更换零件后及时通知您。

    此致、

    阿尔明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我刚更换过配件、按预期工作。 在下面您可以看到 DP83826E 的有效部件标记。

    您能否告诉我、如果我从 TI 网站订购新的 LAUNCHXL-F28P65X、它是与旧器件一起使用还是已更新?

    感谢您的支持。

    此致、

    阿尔明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Armin:

    很高兴看到它工作了! 2024年1月或之后发货的所有 LaunchPad 都将具有新的 PHY、因此它们不会出现这个问题。  

    此致、

    本·科利尔