This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户尝试通过 TwinCAT 扫描 LAUNCHXL-F28P65X、以在例程中执行 EtherCAT 通信实验。 因此、无法扫描从站。 故障现象与原开机自检一致。
您能否告诉我们 需要更换哪个型号的 PHY 设备? 或者、新的演示板是否已经解决了这个问题?
--
谢谢、此致
你好,耶鲁,
如果客户的 Launchpad 在2024年1月11日之后发货、则应解决此问题。 如果 launchpad 在该日期之前发货、则他们可能存在您提到的 Launchpad PHY 问题。
您可以将 DP83826E PHY (修订版0)替换为新的 DP83826E PHY (修订版1)来解决此问题。 由于此问题与 PHY 的设置/配置有关、我们还计划很快发布针对此问题的软件修复程序。
此致、
本·科利尔
谢谢 Ben。
没问题。 我会在更换零件后及时通知您。
此致、
阿尔明
尊敬的 Ben:
我刚更换过配件、按预期工作。 在下面您可以看到 DP83826E 的有效部件标记。
您能否告诉我、如果我从 TI 网站订购新的 LAUNCHXL-F28P65X、它是与旧器件一起使用还是已更新?
感谢您的支持。
此致、
阿尔明
Armin:
很高兴看到它工作了! 2024年1月或之后发货的所有 LaunchPad 都将具有新的 PHY、因此它们不会出现这个问题。
此致、
本·科利尔