主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
我的客户正在使用 F2800137、他们想知道 F2800137的软件、以便通过 IEC60370认证。 您能帮助提供这一信息吗? 谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 F2800137、他们想知道 F2800137的软件、以便通过 IEC60370认证。 您能帮助提供这一信息吗? 谢谢~
我们可用来解释诊断库的最佳文档是中的用户指南。 /libraries/diagnostic/f280013x/docs. 另请注意、UL 最近为 IEC 60730认证了 F280013x 诊断库。 您可以在 UL 产品 iQ 网站上索取更多详细信息——文件号是 E352502。
如果您要查找硬件诊断特性的一般说明、可以查看 F280015x 器件的安全手册。遗憾的是、我们没有针对 F280013x 的单独安全手册、因此您需要查看数据表、以确保所讨论的特性适用于 F280013x (例如、只有0015x 具有锁步)、但它们之间确实有很多共同之处。
惠特尼
您好、Whiney:
我已检查这些文档并将其提供给证书颁发机构 、但它不是他们需要的正确文档。 中的用户指南 /libraries/diagnostic/f280013x/docs 介绍了如何使用库、但没有说明每个测试的原理。 F280015x 器件安全手册。 也不包含有关 MCU 测试逻辑的描述。
请注意、这是 另一个 MCU 的 MCU 自检文档、其中包括 MCU 自检过程以及流程图。
您能否提供此类文档? 非常感谢。