This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:IEC60370软件

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313880/tms320f2800137-iec60370-software

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我的客户正在使用 F2800137、他们想知道 F2800137的软件、以便通过 IEC60370认证。 您能帮助提供这一信息吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    属于 C2000Ware 的诊断库有助于支持 IEC60730。 他们可能还想查看 此应用手册 、了解有助于支持 C2000器件上的 IEC60730的功能和诊断。 尚未针对 F280013x 进行更新、但应该会有相当多的重叠。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!  

    感谢你的评分 根据您的建议、我已经找到了诊断应用示例、它在 TI 开发套件中非常有效。

    现在、证书颁发机构要求提供一份阐述每个诊断项目的原则(或策略)的文件。 你会提供这样的文件吗,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可用来解释诊断库的最佳文档是中的用户指南。 /libraries/diagnostic/f280013x/docs. 另请注意、UL 最近为 IEC 60730认证了 F280013x 诊断库。 您可以在 UL 产品 iQ 网站上索取更多详细信息——文件号是 E352502。

    如果您要查找硬件诊断特性的一般说明、可以查看 F280015x 器件的安全手册。遗憾的是、我们没有针对 F280013x 的单独安全手册、因此您需要查看数据表、以确保所讨论的特性适用于 F280013x (例如、只有0015x 具有锁步)、但它们之间确实有很多共同之处。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whiney:  

    我已检查这些文档并将其提供给证书颁发机构 、但它不是他们需要的正确文档。  中的用户指南 /libraries/diagnostic/f280013x/docs 介绍了如何使用库、但没有说明每个测试的原理。   F280015x 器件安全手册。 也不包含有关 MCU 测试逻辑的描述。

    请注意、这是 另一个 MCU 的 MCU 自检文档、其中包括 MCU 自检过程以及流程图。

    您能否提供此类文档? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库模块 章节解释了每个测试的工作原理。 此文档基于我们的内部设计文档、因此与您分享这些文档实际上不会提供更多详细信息。

    惠特尼