请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 大家好、
希望大家都做得好!
一个快速问题是 F280049 QEP 是否可以支持180°索引输入? 我所说的180°是指 索引(QEP-I) 输入保持 半个周期为高电平、另一个半个周期为低电平、而不是脉冲。
我注意到在 DS 中、我们只需要最小的高电平和低电平时间、但不需要最大值。 链接。 因此、我们似乎应该能够支持此180°索引编码器吗? 谢谢。
此致、
布赖恩