This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CAN F280049 QEP 支持长索引信号输入

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327796/tms320f280049-can-f280049-qep-support-long-index-signal-input

器件型号:TMS320F280049

大家好、

希望大家都做得好!

一个快速问题是 F280049 QEP 是否可以支持180°索引输入? 我所说的180°是指 索引(QEP-I)  输入保持 半个周期为高电平、另一个半个周期为低电平、而不是脉冲。

我注意到在 DS 中、我们只需要最小的高电平和低电平时间、但不需要最大值。 链接。 因此、我们似乎应该能够支持此180°索引编码器吗? 谢谢。

此致、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    QEP-I 输入信号为边沿触发信号。 要使 QEP 索引信号合格、如果其上升沿触发、则需要在该时间内使该信号保持最小高电平、反之亦然。 但是的、我们应该能够支持您的180度索引编码器。

    此致!

    马瑞安