This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:使用 SysTick

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325941/tms320f280025c-using-systick

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想实现 SysTick 函数、以计算发生操作时经过的时间量。 我似乎无法找到所需的头文件以及相同的函数。 应该如何在代码中对其进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以参考 C2000Ware 中的基准测试示例、该示例在自由运行模式下使用 CPU 计时器、并在函数开始和结束时读取计数器的 API。  

    请参阅示例实现中的 Bmrk_start、Bmrk_end、Bmrk_init 和 Bmrk_calibrate API、以了解如何将计数器用于基准代码。

    \examples\demos\benchmark\ACI_motor_benchmark

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACI_MOTOR_Benchmark 下提供了许多程序。  


    这是我应该参考的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将 SYSCTL 用于相同的用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅上述示例中的 Bmrk_start、Bmrk_end、Bmrk_init 和 Bmrk_calibrate API。  

    这些 API 使用 CPU 计时器来获取 函数开始和结束之间的周期数。

    此致

    西达尔特