主题中讨论的其他器件:SysConfig
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
用户使用 EPWM8计数器= 0生成 EPWMxSOCA 来触发 ADC、使用 GPIO33输出 EPWM8.ADCSOCAO、如下所示。
我们对 ADCSOCAO 的波形感到困惑、需要您进一步澄清。
如下图所示、通道 D2 (红色)为 ADCSOCAO、Chaneel D1 (棕色)为 EPWM8A。

Question:
1.用户注意到 ADCSOCAO 的脉冲宽度有时可能变化很大,即使用户使用一个恒定周期 EPWM8计数器=0来触发它。
为什么它有时会变化? 它有什么意义吗? 它的宽度与触发的 ADC SOC 的 ADC 采样时间(ACQPS)是否相关?
2.如果我们查看数据表的下图、在 本例中这个 ADCTRIG 应该为 ADCSOCAO。 对吗?
是标志 ADCSOCFLG。 SOCx 被 ADCSOCAO 的"下降边沿"设定(触发)为高电平 、然后开始采样/保持?
也就是说、 触发标志 ADCSOCFLG.SOCx 的是 ADCTRIG/ADCSOCAO 的"下降沿"、而不是 ADCTRIG/ADCSOCAO 的"宽度" ?