This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:澄清 ePWM ADCSOCAO 和 ADC 触发

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1326659/tms320f280039c-clarify-epwm-adcsocao-and-adc-triggering

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

用户使用 EPWM8计数器= 0生成 EPWMxSOCA 来触发 ADC、使用 GPIO33输出 EPWM8.ADCSOCAO、如下所示。

我们对 ADCSOCAO 的波形感到困惑、需要您进一步澄清。

如下图所示、通道 D2 (红色)为  ADCSOCAO、Chaneel D1 (棕色)为 EPWM8A。

Question:

1.用户注意到  ADCSOCAO 的脉冲宽度有时可能变化很大,即使用户使用一个恒定周期 EPWM8计数器=0来触发它。  

为什么它有时会变化? 它有什么意义吗? 它的宽度与触发的 ADC SOC 的 ADC 采样时间(ACQPS)是否相关?

2.如果我们查看数据表的下图、在 本例中这个 ADCTRIG 应该为 ADCSOCAO。 对吗?

是标志 ADCSOCFLG。 SOCx 被 ADCSOCAO 的"下降边沿"设定(触发)为高电平 、然后开始采样/保持?

也就是说、  触发标志 ADCSOCFLG.SOCx 的是 ADCTRIG/ADCSOCAO 的"下降沿"、而不是 ADCTRIG/ADCSOCAO 的"宽度" ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    SOCA 信号完全由 PWM 控制、与 ADC 内部发生的情况无关。 如果一个 SOCA 信号到达时另一个 ADC SOC 正在转换或具有更高的优先级、则 ADCSOCFLG。 所请求 SOC 的 SOCx 信号会变为高电平、但直到该 SOC 到达优先级队列的顶部并开始采样才会变为低电平。 如果另一个 SOCA 触发信号到达同一 SOC、而另一个已挂起(等待开始转换)、则丢弃新触发信号、并将 SOC 溢出标志设置为高电平。

    无论如何、ADC 触发信号完全由发送它的外设(ePWM 或 CPUTIMER)控制。 ADCTRIG 在 ADC 外部;ADCSOCFLG。 SOCx 位于 ADC 内部。 因此、如果 SOCA 信号的周期不规则、则原因必须是 ePWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    我了解。

    您能否确认下降沿而不是 ADCTRIG 的宽度是否触发  ADCSOCFLG.SOCx?

    如果是、 ADCTRIG 的宽度无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    SOC 标志 在触发信号到达后的下一个周期变为高电平。 所以、这是 上升沿+ 1周期。 然而、采集窗口会在 SOC 标志信号的下降沿开始。 如果没有待处理的 SOC、这应该在触发信号到达后2个周期。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    从上面的图或者这篇文章的放大图可以看到  ADCSOCAO 的下降沿总是在 EPWM8计数器=0。 如果 使用 ADCSOCAO 的上升沿+ 1触发 SOC 标志、则意味着始终存在长达一半的 EPWM8周期的延迟来触发 ADC SOC。 我们的理解是否正确? 如果是、很奇怪用这么长的延迟来触发 ADC。

    注意 EPWM8A 在计数器=0时被切换。

    即、我们想 澄清一下是否几乎在 ePWM 计数器=0时触发了 ADC SOC?

    如果 ADC SOC 标志由上升沿+1触发、那么 EPWM8计数器=0是怎么由下降沿而不是上升沿触发的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我已就此向我们的设计团队进行了核实;他们向我确认、标志会在传入触发信号的上升沿后1个周期设置。 我们能否仔细检查 EPWM8配置代码、了解为什么 ADC SOCA 信号会 在周期中间而不是开始时发出?

    谢谢。
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    请参阅 SysConfig 的代码配置。

    EPWM8事件设置

    EPWM8所有设置

    ADCSOCAO 至 GPIO33

    如果需要、我可以发送代码供您查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请发送代码以供审核。 谢谢。

    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    我已经将它发送给您离线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wayne。 我将在收到更多信息后立即恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略我之前的帖子。

    我想我有这样的答案:

    1. 来自 ePWM 的 ADCSOCA 信号为低电平有效、而不是高电平有效。 我们将提交 TT 以更新 TRM、从而澄清这一点。
    2. GPIO 引脚上发出的 ADCSOCAO 信号被脉冲扩展。 请参阅 TRM 中的图20-3" ePWM 模块和关键内部信号互连"。

    这解释了您在 GPIO33引脚上看到的波形。 代码配置正确、正如预期的那样、SOCA 触发器在周期开始时到达。

    此致、
    伊袋