This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2523320 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324597/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

尊敬的 TI 论坛成员:

我尝试在代码中使用 PI 控制器、尽管链接控制套件中的库成功、但控制器会抛出如下所示的调试错误。 此外、我还通过 C2000控制器收到了一些警告、可否请一些专家给出一些建议。  

在地址"0x3ff599"处断开且没有可用的调试信息、或在程序代码之外。  "随附一份快照供您参考。"、最好有人能帮助我解决警告和调试中的错误。 如需了解您的类型信息、还会附加控制台文件。  

此致、  

j. Prasanth Ram

**** Build of configuration Debug for project ADCinterleaved2 ****

"C:\\ti\\ccs1220\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k all 
 
Building file: "../ADCinterleaved2.c"
Invoking: C2000 Compiler
"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --float_support=fpu32 --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/math/FPUfastRTS/V100/include" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/math/FPUfastRTS/V100/lib" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/math/FPUfastRTS/V100/source" --include_path="C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/lib" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.2/float/include" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.2/float/source" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.2/IQ/include" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/dsp/FixedPointLib/v101/lib" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/lib" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/control/DCL/v1_00_00_00/include" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/control/DCL/v1_00_00_00/source" --include_path="C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.2/IQ/source" --include_path="C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/device_support/f2803x/headers/include" --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/device_support/f2803x/common/include" --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/libraries/math/IQmath/c28/include" --define=_DEBUG --define=LARGE_MODEL -g --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --issue_remarks --verbose_diagnostics --quiet --abi=coffabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="ADCinterleaved2.d_raw"  "../ADCinterleaved2.c"
Finished building: "../ADCinterleaved2.c"
 
Building target: "Example_2803xAdcSoc.out"
Invoking: C2000 Linker
"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --float_support=fpu32 --define=_DEBUG --define=LARGE_MODEL -g --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --issue_remarks --verbose_diagnostics --quiet --abi=coffabi -z -m"Example_2803xAdcSoc.map" --stack_size=0x300 --warn_sections -i"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" -i"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/lib" -i"C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.2/float/include" -i"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/lib" -i"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" -i"C:/ti/controlSUITE/libs/control/DCL/v1_00_00_00/include" -i"C:/ti/controlSUITE/libs/control/DCL/v1_00_00_00/source" -i"C:/Users/drjppram/workspace_v12/ADCinterleaved2" -i"C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.2/float/source" -i"C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/device_support/f2803x/common/lib" -i"C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/libraries/math/IQmath/c28/lib" --priority --issue_remarks --verbose_diagnostics --xml_link_info="Example_2803xAdcSoc_linkInfo.xml" --entry_point=code_start --rom_model -o "Example_2803xAdcSoc.out" "./ADCinterleaved2.obj" "./DCL_PI.obj" "./DSP2803x_Adc.obj" "./DSP2803x_CodeStartBranch.obj" "./DSP2803x_CpuTimers.obj" "./DSP2803x_DefaultIsr.obj" "./DSP2803x_EPwm.obj" "./DSP2803x_GlobalVariableDefs.obj" "./DSP2803x_PieCtrl.obj" "./DSP2803x_PieVect.obj" "./DSP2803x_SysCtrl.obj" "./DSP2803x_usDelay.obj" "C:/ti/C2000Ware_5_01_00_00/device_support/f2803x/common/cmd/28035_RAM_lnk.cmd" "C:/ti/C2000Ware_5_01_00_00/device_support/f2803x/headers/cmd/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd" "C:/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/lib/IQmath.lib" "../Solar_Lib_Float.lib" "C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.2/IQ/lib/Solar_Lib_IQ.lib"  -l"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/c2000_6.1.10/lib/libc.a" -l"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/c2000_6.1.10/lib/rts2800_ml.lib" -l"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/c2000_6.1.10/lib/rts2800_fpu32.lib" -l"C:/ti/controlSUITE/libs/math/FPUfastRTS/V100/lib/rts2800_fpu32_fast_supplement.lib" -l"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/lib/rts2800_fpu32.lib" -l"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/lib/rts2800_ml.lib" -l"C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.2/float/lib/Solar_Lib_Float.lib" -lIQmath.lib 
note: automatic RTS selection:  linking in "rts2800_fpu32.lib" in place of
   index library "libc.a"
warning: could not resolve index library "IQmath.lib" to a compatible library
warning: creating output section "dclfuncs" without a SECTIONS specification
Finished building target: "Example_2803xAdcSoc.out"
 

**** Build Finished ****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到命令文件的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanth、

    看起来您正在尝试测试 F28035 ADC 中断示例。 是这样吗? 如果是、我建议您下载我们最新的 SDK、C2000Ware。 它具有我们最新的器件支持。

    您正在使用哪个版本的 CCS?  

    此外、其中一项警告与 IQmath.lib 文件位置缺失路径有关。 我还注意到、您在构建选项中启用了浮点、可以吗?

    此致、

    小津野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ozino、

    感谢您的答复。 以便在更新驱动程序时更加清晰。 我将安装最新版本的 C2000 ware、并尝试相同的方法。

    在这之间、我使用的是最新的 CCS 12.6版本、IQ 数学的其中一条警告现已纠正。   

    它会在尝试最新版本的代码后让您在该主题中保持发帖。  

    非常感谢。  

    Prasanth Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasanth,

    这听起来不错。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    小津野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dear Ozino,

    在尝试更新 C2000软件后、我使用定时器示例文件尝试了代码。 虽然我成功地处理了无错误代码、但在 调试代码时遇到问题。 在某处、代码在引导期间出现环路。 唉,我还是不知道我哪里出了问题。 我在 TIE 论坛上也进行了多次讨论,但后来,我不能弄清楚这一点。 为方便您参考,我已经给出了下面的代码,你能不能把它们翻一次?  

    在图片中关联的调试 ID 期间出现错误的屏幕截图。 您的善意建议肯定会帮助我解决问题。 提前感谢   

    #include "DSP28x_Project.h" // Device Headerfile and Examples Include File
    #include <math.h>
    #include <IQmathLib.h>
    #include "Solar_F.h"
    
    void Adc_Config(void);
    void EPwm1(void);
    void EPwm2(void);
    void EPwm3(void);
    void gpiosetup (void);
    
    
    CNTL_PI_F cntl_pi1;
    
    
    Uint16 LoopCount;
    Uint16 ConversionCount;
    Uint16 Vin_PV[10];
    Uint16 Vo_PV[10];
    Uint16 Iin_PV[10];
    Uint16 Io_PV[10];
    float duty1=0.4;
    float duty2=0.4;
    float duty3=0.5;
    float Vin_act,Vo_act, Iin_act,Io_act;
    float Gv = 155.0;
    float Gi = 2.5;
    
    Uint16 i;
    
    int16 period = 600;
    int16 phase = 300;
    float PI1_out ;
    float reference = 10.0;
    float feedback = 5.0;
    
    
    
    __interrupt void cpu_timer0_isr(void);
    __interrupt void cpu_timer1_isr(void);
    
    void main(void)
    {
        // InitFlash();
        //
        // Step 1. Initialize System Control:
    
        InitSysCtrl();
    
        EALLOW;                              //interrupts for timer 0
             SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
             EDIS;
    
             EALLOW;                             //interrupts for timer 1
             SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
             EDIS;
        DINT;
    
        InitPieCtrl();
    
        //
        // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags
        //
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
    
    
        InitPieVectTable();
    
    
        //
        EALLOW;             // This is needed to write to EALLOW protected register
        PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
        PieVectTable.TINT1 = &cpu_timer1_isr;
    //    PieVectTable.ADCINT1 = &adc_isr;
        EDIS;    // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
    
    
        InitAdc();  // For this example, init the ADC
        InitCpuTimers();
    
        ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 60, 100);
        ConfigCpuTimer(&CpuTimer1, 60, 10);
    //  CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;
         CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4000;
         CpuTimer1Regs.TCR.all = 0x4000;
         IER |= M_INT1;
         IER |= M_INT13;
         PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
         PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 =1;
    
      gpiosetup ();
      EPwm1();
      EPwm2();
      EPwm3();
    
    
     // PI controller solar lib defaults
    
        CNTL_PI_F_init(&cntl_pi1);
        cntl_pi1.Ki = (0.1);
        cntl_pi1.Kp = (0.2);
        cntl_pi1.Umax = (0.5);
        cntl_pi1.Umin = (0.025);
        cntl_pi1.up = (0.6);
        cntl_pi1.ui = (0.6);
    
    
    
        EINT;                               // Enable Global interrupt INTM
        ERTM;                               // Enable Global realtime interrupt DBGM
    
        LoopCount = 0;
        ConversionCount = 0;
    
        // Configure ADC
    
        EALLOW;
        AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; //ADCINT1 trips after AdcResults latch
        AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E     = 1; // Enabled ADCINT1
        AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT  = 0; // Disable ADCINT1 Continuous mode
        AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL   = 2;  // setup EOC2 to trigger
    
        // set SOC0 channel select to ADCINA0 and SOC 1 -A1, SOC 2 -A2, SOC 3 -A3, SOC 4 -A4
    
        AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL    = 0;
        AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL    = 1;  //set SOC1 channel select to ADCINA1
        AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL    = 2;  //set SOC2 channel select to ADCINA2
        AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL    = 3;
        AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL    = 4;
    
        // set SOC0 start trigger on EPWM1A, due to round-robin SOC0 converts
        // first then SOC1, SOC1,2, 3 then SOC3
    
        AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL  = 5;
        AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL  = 5;
        AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL  = 5;
        AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL  = 5;
        AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.TRIGSEL  = 5;
    
        // set SOC0.SOC1,2, 3,4 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1)
    
        AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS    = 6;
        AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS    = 6;
        AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS    = 6;
        AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS    = 6;
        AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS    = 6;
        EDIS;
    
        for(;;);
    //    {
    //        LoopCount++;
    //    }
    }
    
    
    __interrupt void cpu_timer0_isr(void)
    {
        //
        // discard ADCRESULT0 as part of the workaround to the
        // 1st sample errata for rev0
        //
        Vin_PV[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT0;
        Vo_PV[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT1;
        Iin_PV[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT2;
        Io_PV[ConversionCount] = AdcResult.ADCRESULT4;
        Vin_act=(Vin_PV[ConversionCount]*Gv*3.3)/4095;
        Vo_act=(Vo_PV[ConversionCount]*Gv*3.3)/4095;
        Iin_act=(Iin_PV[ConversionCount]*Gi*3.3)/4095;
        Io_act=(Io_PV[ConversionCount]*Gi*3.3)/4095;
    
    
    // solar lib PI controller command call function
    
            cntl_pi1.Ref = (1.0);
            cntl_pi1.Fbk = (0.1);
            CNTL_PI_F_FUNC(&cntl_pi1);
    
    //        CNTL_PI_F_MACRO(cntl_pi1);
    //        PIstep=cntl_pi1.Out;
    
    
        EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = (EPwm1Regs.TBPRD)*duty1;
        EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = (EPwm2Regs.TBPRD)*duty2;
    
    
        if(ConversionCount == 9)
        {
            ConversionCount = 0;
        }
        else
        {
            ConversionCount++;
        }
        // Clear ADCINT1 flag reinitialize for next SOC
    
        if(i==9)
         {
             i=0;
         }
         else
         {
             i++;
         }
    //  AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;
        CpuTimer0.InterruptCount++;
        PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt to PIE
    
        return;
    }
    
    __interrupt void cpu_timer1_isr(void)
    {
    
        EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = (EPwm3Regs.TBPRD)*duty3;
        CpuTimer1.InterruptCount++;
        PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt to PIE
    
        return;
    }
    
    void EPwm1()
    {
    
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN  = 1;    // Enable SOC on A group
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4;    // Select SOC from from CPMA on upcount
        EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD  = 1;    // Generate pulse on 1st event
    
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_IMMEDIATE; // set Immediate load
        EPwm1Regs.TBPRD = period/2;                // PWM frequency = 1 / period
        EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;
        EPwm1Regs.TBCTR = 0;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
    
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; // sync "down-stream"
    
                // Counter Compare Submodule Registers
        EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 0;              // set duty 0% initially
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_PRD;
    
                // Action Qualifier SubModule Registers
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;
    //
    }
    
    void EPwm2()
    {
    
            EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_IMMEDIATE;
         //   EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA    = 300;       // Set compare A value
            EPwm2Regs.TBPRD            = period/2;   // Set period for ePWM1
    
    
            EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;           // Phase is 0
            EPwm2Regs.TBCTR = 0;                      // Clear counter
    
            EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up
           // EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
            EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
            EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
    
    
           //code for phase shift start
            EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;
            EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN;
    
                    if ((0 <= phase)&&(phase <= 2))
                    {
                        EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = (2-phase);
                        EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_UP;    // set to count up after sync
                    }
                    else if ((2 < phase)&&(phase <= period/2))
                    {
                        EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = (phase-2);
                        EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_DOWN;  // set to count down after sync
                    }
                    else if ((period/2 < phase)&&(phase <= period))
                    {
                        EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = (period-phase+2);
                        EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_UP;    // set to count up after sync
                    }
              EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = 0;
            //code for phase shift end
    
            EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;    // Load registers every ZERO
         //   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
            EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_PRD;
    
            EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;             // Set PWM1A on CAU
            EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;              // Clear PWM1A on CAD
    
    
    }
    
    void EPwm3()
    {
    //
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0x000;
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0x001;
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;
        EPwm3Regs.AQCTLA.all = 0x0060;
        EPwm3Regs.AQCTLB.all = 0x0090;
        EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA    = 67;       // Set compare A value
        EPwm3Regs.TBPRD            = 125;
        EPwm3Regs.DBFED = 10;
        EPwm3Regs.DBRED = 10;
        EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3;
        EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;
        EPwm3Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0;
    
    }
    void gpiosetup(void)
    {
        EALLOW;
    
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 1;    // Disable pull-up on GPIO0 (EPWM1A)
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO1 = 1;    // Disable pull-up on GPIO1 (EPWM1B)
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1;   // Configure GPIO0 as EPWM1A
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 1;
    
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO2 = 1;    // Disable pull-up on GPIO2 (EPWM2A)
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO3 = 1;    // Disable pull-up on GPIO3 (EPWM2B)
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 1;   // Configure GPIO2 as EPWM2A
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 1;
    
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO4 = 1;    // Disable pull-up on GPIO4 (EPWM3A)
        GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO5 = 1;    // Disable pull-up on GPIO5 (EPWM3B)
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 1;   // Configure GPIO4 as EPWM3A
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5 = 1;
    
        EDIS;
    }
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到的错误似乎与尝试在无法访问的代码中停止调试器有关。 当通过库包含受保护的代码时、通常会发生这种情况。 使用的太阳能库是否指向.lib? 如果是、这是预期行为。 如果受保护的代码位于库之外、您实际上将无法单步执行这些代码。

    请注意、C2000Ware-DigitalPower-SDK 包现在支持太阳能库。 有关支持的库、请参阅此页:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AK-ZgXfLkBjr9Pafs40lNw__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST&placeholder=true

    我建议检查常用库的基于 C 的实现。

    此致、

    小津野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dear Ozino,

    非常感谢您推荐一个备选解决方案。 让我检查一下、并将其发布在此处。

    此致、

    Prasanth Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dear Ozino,

    经过广泛尝试、我发现 使用基于 FPU32的库时、F28035控制器不兼容(或)限制。 每当我尝试调用一个具有 folat 32变量的函数时,我在引导加载程序中看到符号 mising 错误(即使在添加必要的库后,这只会在调试模式下发生)。 如果我错了,请纠正我。

    此致、

    普拉桑特公羊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanth、

    您正确的是、此器件没有 C28x 上的内置 FPU 支持。 看起来必须利用 IQmath 库。 您是否能够迁移到我们支持 FPU 的更新器件?

    此致、

    小津野市