This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:硬件设计- ADC 通道设置问题

Guru**** 2549860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320502/tms320f28p650dk-hardware-design-adc-channel-setting-problem

器件型号:TMS320F28P650DK

您好! TI 团队

我将使用28P65 (ZEJ 封装)进行开发。 目前、我想和您确认一下 ADC 的引脚分配(通道)!

我先解释一下我的应用

1.利用工业模拟编码器信号反馈

2.工业模拟编码器信号通过内部 CMPSS1比较器进行反馈和比较,比较结果输出到 eQEP 用于其他应用。

下图是我的当前配置
A1/A2用作 SIN+/-的 CMPSS 输入(并与 GPIO24/E8-OUTPUTBAR1用作输出)
A14/A15用作一般 SIN+/-的反馈输入

B2/B3用作 COS+/-的 CMPSS3输入(并与 GPIO5/E7-OUTPUTBAR13一同用作输出)
B0/B1用作通用 COS+/-的反馈输入
B6/B7用于其他差分信号输入

C2/C3/C10是通用单端信号输入

我想询问该配置是否正确? 或者、我的设计和理解是否错误?
还想确认 ADC 和 CMPSS 可以同时运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 大家可以给我一个答案或进行讨论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guan

    我真的很抱歉该响应的延迟、该主题最近已重新分配给我。 您的理解是正确的、您应该能够在同一个引脚上使用多个模拟功能。

    此致、

    本·科利尔