主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039C、 LAUNCHXL-F28P65X
您好!
我测试了"adc_ex10_multiple_soc_epwm"示例、并将引脚 A0直接连接到3.3V。 但 adcAResult0的值为2285、而不是4095。 其他 ADC 示例具有相同的行为。 有人能检查一下这是否是 driverlib 中的错误吗?
Ari.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我测试了"adc_ex10_multiple_soc_epwm"示例、并将引脚 A0直接连接到3.3V。 但 adcAResult0的值为2285、而不是4095。 其他 ADC 示例具有相同的行为。 有人能检查一下这是否是 driverlib 中的错误吗?
Ari.
你好,Ibukun,
我使用了电路板自己的3.3V 电源来测试 ADC、因此 GND 是相同的。 我对 LaunchXL-F280039C 板的同一示例进行了相同的测试、并且正确测量了 ADC。 4095用于3.3V。 您能否尝试在 LaunchXL-F28P65X 上重现问题? 只需加载"adc_ex10_multiple_soc_epwm"示例、并在引脚 A0和3V3引脚之间跳转。
Ari.