This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:TIDM-1000

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327193/tidm-1000-tidm-1000

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好!

我是 Leela Prasad、

有人能告诉我2.5kw 电路板 PFC Vienna 拓扑的调整过程、并且可以分享任何与 Kp、Ki 调整相关的文档

此致、
莱拉·普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    请参阅介绍了如何使用 C2000的 SFRA 工具和 compennator 设计器进行调整的设计指南。 在此 KP 中、KI 根据 SFRA 工具中观察到的波特图进行设置、并在软件中相应地设置这些参数。  

    以下是 SFRA 的资源: SFRA Guide_SPRUHZ5A

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、  

    由于不活动而关闭此主题帖、请为 future 查询创建另一个主题帖。  

    Br、

    乌坦姆