请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1000 主题中讨论的其他器件:SFRA
您好!
我是 Leela Prasad、
有人能告诉我2.5kw 电路板 PFC Vienna 拓扑的调整过程、并且可以分享任何与 Kp、Ki 调整相关的文档
此致、
莱拉·普拉萨德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Prasad、
请参阅介绍了如何使用 C2000的 SFRA 工具和 compennator 设计器进行调整的设计指南。 在此 KP 中、KI 根据 SFRA 工具中观察到的波特图进行设置、并在软件中相应地设置这些参数。
以下是 SFRA 的资源: SFRA Guide_SPRUHZ5A
谢谢。此致、
乌坦姆