This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:是否有适用于 TMS320F28P65x 的硬件设计指南?

Guru**** 2531550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331583/tms320f28p659dk-q1-is-there-a-hardware-design-guide-for-the-tms320f28p65x

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好。

是否有适用于 TMS320F28P65x 的硬件设计指南?
如果没有、是否有计划提供?

可提供第三代硬件设计指南、但我希望能提供它、因为 GPIO 启动机制已更改。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinob:

    您能否向我介绍您正在参考的第3代硬件设计指南、以便我检查是否已经为 F28P65x 提供了此类指南?

    谢谢。此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-san

    感谢您的回复。

    我指的是 F2800x 的硬件设计指南。
    https://www.ti.com/lit/an/spracz9a/spracz9a.pdf?ts = 1698196891337

    然而,该案文如下。

    >>在第三代 C2000器件中、本文档仅适用于 F280013x、F28002x、F28003x 和 F28004x 系列。 不适用于 F2807x、F2837xS、F2837xD、F2838xS 和 F2838xD。

    我知道可以替代数据表和技术参考手册。
    但是、由于 F28p65x 的复杂性、例如引导可选功能和双 CPU、我的客户希望获得与 F2800x 相同级别的硬件设计指南。

    此致、
    前川町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maekawa-San:

    实际上、该白皮书中的大部分指南  也适用于 F2807x、F2837xS、F2837xD、F2838xS、F2838xD 和 F28P65x、但可能只有 ADC 例外、前者未涵盖16位差分模式、而 EtherCAT 在 F2838xD 和 F28P65x 中可用。  所有器件上都提供的控制卡和 LaunchPad 原理图设计作为 C2000Ware 的一部分发布、是 SPRACZ9A 未涵盖的这些器件和外设的良好硬件参考。

    器件的技术参考手册和数据表中也详细介绍了引导功能、C2000Ware 中也有几个引导示例。

    我将在此处与团队进行核实、但目前还没有 SPRACZ9A 的刷新计划。  如果您想了解 F28P65x 的特定硬件指南问题、请告诉我、并在此期间尝试获得解答。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-san

    感谢您的快速回复。

    我们建议客户参考数据表、技术参考手册、C2000ware 等。

    此致、
    前川町