主题中讨论的其他器件:C2000WARE
你好。
是否有适用于 TMS320F28P65x 的硬件设计指南?
如果没有、是否有计划提供?
可提供第三代硬件设计指南、但我希望能提供它、因为 GPIO 启动机制已更改。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
是否有适用于 TMS320F28P65x 的硬件设计指南?
如果没有、是否有计划提供?
可提供第三代硬件设计指南、但我希望能提供它、因为 GPIO 启动机制已更改。
谢谢!
您好,Joseph-san
感谢您的回复。
我指的是 F2800x 的硬件设计指南。
https://www.ti.com/lit/an/spracz9a/spracz9a.pdf?ts = 1698196891337
然而,该案文如下。
>>在第三代 C2000器件中、本文档仅适用于 F280013x、F28002x、F28003x 和 F28004x 系列。 不适用于 F2807x、F2837xS、F2837xD、F2838xS 和 F2838xD。
我知道可以替代数据表和技术参考手册。
但是、由于 F28p65x 的复杂性、例如引导可选功能和双 CPU、我的客户希望获得与 F2800x 相同级别的硬件设计指南。
此致、
前川町
尊敬的 Maekawa-San:
实际上、该白皮书中的大部分指南 也适用于 F2807x、F2837xS、F2837xD、F2838xS、F2838xD 和 F28P65x、但可能只有 ADC 例外、前者未涵盖16位差分模式、而 EtherCAT 在 F2838xD 和 F28P65x 中可用。 所有器件上都提供的控制卡和 LaunchPad 原理图设计作为 C2000Ware 的一部分发布、是 SPRACZ9A 未涵盖的这些器件和外设的良好硬件参考。
器件的技术参考手册和数据表中也详细介绍了引导功能、C2000Ware 中也有几个引导示例。
我将在此处与团队进行核实、但目前还没有 SPRACZ9A 的刷新计划。 如果您想了解 F28P65x 的特定硬件指南问题、请告诉我、并在此期间尝试获得解答。
此致、
约瑟夫