请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 大家好、
根据 TRM 描述、EtherCAT 的一些 GPI 或 GPO 功能被路由到两个焊盘。 客户测试了 GPI3。 GPI3分别连接到 GPIO3和 GPIO103。 但是、为什么该寄存器对使用的一组焊盘没有影响、无论它是否被配置?

无论是否配置了该寄存器、仅在配置 GPIO 引脚多路复用器后才能使用该功能。 客户认为这是不合理的。
您能否解释一下使用 GPI/GPO 函数的一般过程?
--
谢谢、此致