This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何使用 EtherCAT 的 GPI/GPO

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333769/tms320f28p650dk-how-to-use-gpi-gpo-of-ethercat

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

根据 TRM 描述、EtherCAT 的一些 GPI 或 GPO 功能被路由到两个焊盘。 客户测试了 GPI3。 GPI3分别连接到 GPIO3和 GPIO103。 但是、为什么该寄存器对使用的一组焊盘没有影响、无论它是否被配置?

无论是否配置了该寄存器、仅在配置 GPIO 引脚多路复用器后才能使用该功能。 客户认为这是不合理的。

 您能否解释一下使用 GPI/GPO 函数的一般过程?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    Unknown 说:
    无论是否配置了此寄存器、此函数只能在配置 GPIO pinmux 后使用。 客户认为这是不合理的。

    我们需要 GPIO 引脚多路复用、以允许在引脚上实现多种功能。 我们不希望在内部将多个数字输出连接到同一个引脚、因为这可能导致一个输出尝试驱动为低电平、而另一个输出尝试驱动为低电平。 这将是一个错误问题!

    Unknown 说:
     请您解释一下使用 GPI/GPO 函数的一般过程吗?

    我们在 TRM 中提供了以下部分:

     

    此致、

    本·科利尔