Other Parts Discussed in Thread: TL431, OPA320, REF35
主题中讨论的其他器件:TL431、 OPA320、 REF35
大家好、
以下是客户 ADC 用法的说明:
1.通过 TL431获得基准电压3V、示波器的测试基准电压纹波 Vpp 约为3.5mV;
2.单端 ADC 模式, 12位,无后处理;
3.我已尝试将 ACQPS 设置为15、64,240,500等。 但没有改善;
4、运算放大器与 C2000之间串联电阻 Rs 的阻值为100欧姆、Cs 电容已经与10nF、100nF 等一起使用、但没有改善;
5.尝试 DAC 输出并测试 DAC 引脚输出电压纹波 Vpp 约3mV;
6.使用示波器测试 ADC 引脚值时、纹波 Vpp 约为5mV;
7. VREFLO 连接到电路板上的 AGND ;
ADC 输入是1.5V 直流信号(纹波在5mV 以内)。 ADC 用于测量变频器的三相电流。 它使用电流传感器将交流电压转换为偏置为1.5V 且振幅为±1.2V 的信号。 调试阶段、电机尚未连接。 目前仅使用单个 ADC 输入。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ADC 输入电路:

基准电压电路:

基准电压 PCB 布线:

直接连接参考接地和模拟接地:

检测到未加工 ADC 值:

ADC 引脚电压纹波:

另一个问题: 不同封装获得的采样值是否会有很大不同?
--
谢谢、此致