This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:ADC 结果跳跃约30LSB (峰峰值)

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, OPA320, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328251/tms320f28386d-q1-the-adc-result-jumps-about-30lsb-peak-to-peak

器件型号:TMS320F28386D-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431OPA320REF35

大家好、

以下是客户 ADC 用法的说明:

1.通过 TL431获得基准电压3V、示波器的测试基准电压纹波 Vpp 约为3.5mV;

2.单端 ADC 模式, 12位,无后处理;

3.我已尝试将 ACQPS 设置为15、64,240,500等。 但没有改善;

4、运算放大器与 C2000之间串联电阻 Rs 的阻值为100欧姆、Cs 电容已经与10nF、100nF 等一起使用、但没有改善;

5.尝试 DAC 输出并测试 DAC 引脚输出电压纹波 Vpp 约3mV;

6.使用示波器测试 ADC 引脚值时、纹波 Vpp 约为5mV;

7. VREFLO 连接到电路板上的 AGND ;

ADC 输入是1.5V 直流信号(纹波在5mV 以内)。 ADC 用于测量变频器的三相电流。 它使用电流传感器将交流电压转换为偏置为1.5V 且振幅为±1.2V 的信号。 调试阶段、电机尚未连接。  目前仅使用单个 ADC 输入。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ADC 输入电路:

基准电压电路:

基准电压 PCB 布线:

直接连接参考接地和模拟接地:

检测到未加工 ADC 值:

ADC 引脚电压纹波:

另一个问题: 不同封装获得的采样值是否会有很大不同?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    快速观察基准电路:

    -电容太大。 不需要大于22 μ F

    -不建议在电压基准引脚上使用电感式/PI 滤波器。 由于这些机制可以抑制电流波动、因此它们实际上可能对 SAR ADC 操作 产生不利影响、而 SAR ADC 操作在内部电容器充电和放电时需要快速瞬态电流。 这可能会导致不准确问题。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ibukun,

    感谢您的答复。

    客户根据您的建议修改了电路。 结果与之前相同、未经优化;
    1)将 Vref 管脚的电容调整到2.2uF、移除与基准电压串联的磁珠、直接将电源短路;

    2) 2)测试 Vref 引脚电容器的纹波、该电容器极低、Vpp 约为3mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我们遇到了与另一位客户类似的问题。 在本例中、降压转换器产生了接地噪声、并且使用迹线对地进行了布线、因此有一个从 ADC 经过 PMIC 到信号源的返回路径。 如果情况类似、我会考虑查看接地布线、尤其是在 VDDA/VSSA 方面。

    转换中出现的误差尖峰似乎是纹波振幅的2倍、由于基准/信号似乎已经经过良好调节、最可能的原因似乎是与电源轨/接地轨有关。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ibukun,

    起初、客户也怀疑这是模拟接地问题、所以测试了 VREF 基准电压。 测试点为28386的接地引脚和 Vref 输入芯片的引脚。 纹波振幅 Vpp 小于3mV。

    如果接地异常,这种测试方法应该能够检测到异常的 Vref ;或者是否有其他可靠的测试方法来验证您的声明?

    当前的接地连接方法是将器件参考电压接地连接到器件模拟接地、然后将其连接到单板上的 AGND。 DAC 输出通过程序进行控制。 纹波峰峰值在3mV 以内。 这是否意味着引脚接地正常? ?

    --

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    在此处与我们的团队讨论之后、还有两条建议:

    • 考虑将过压保护二极管(D1107)移至运算放大器同相输入、以过滤该网络的任何噪声。
    • 假设使用了并联电压基准、请考虑添加一个运算放大器缓冲器(例如 OPA320)来帮助进行负载稳压。 或者 也可以考虑使用串联电压基准、例如 REF35。

    此致、
    伊袋