This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:将调试会话附加到 CM 内核

Guru**** 2540460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1335749/tms320f28388d-attach-debug-session-to-the-cm-core

器件型号:TMS320F28388D

我有一个关于附加到 CM 内核中正在运行的应用程序的问题。

我有一个调试配置、其中我仅在主设置中选择 CM。 在程序选项卡中:仅加载符号。

目标选项卡:

-加载选项:未选中所有项。

-自动运行选项:仅在重置时选中自动运行至 main。

其他设置仍默认为启用。

当我尝试连接时、目标会暂停、当再次按运行时、它会在硬故障中结束。 从闪存甚至"正常"调试会话运行时、不会产生硬故障。

我想知道、是否可以只连接 CM? 如果是这样、我做错了什么。 如果不能、我能否同时连接 CPU1和 CM?