请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 我有一个关于附加到 CM 内核中正在运行的应用程序的问题。
我有一个调试配置、其中我仅在主设置中选择 CM。 在程序选项卡中:仅加载符号。
目标选项卡:
-加载选项:未选中所有项。
-自动运行选项:仅在重置时选中自动运行至 main。
其他设置仍默认为启用。
当我尝试连接时、目标会暂停、当再次按运行时、它会在硬故障中结束。 从闪存甚至"正常"调试会话运行时、不会产生硬故障。
我想知道、是否可以只连接 CM? 如果是这样、我做错了什么。 如果不能、我能否同时连接 CPU1和 CM?