Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE,, SysConfig
大家好、
我的客户已购买了评估板、并且想开始进行评估。
这些示例已下载 C2000Ware_5_01_00_00。
1.是否有可与此评估板配合使用的示例项目?
2.如何下载到这个板上?
3.对于不熟悉 C2000的客户,是否有任何可用的资源?
我试图在 Resource Explorer 上找到一些资源、但找不到、其内容如下所示。

提前感谢您。
此致、
肯利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户已购买了评估板、并且想开始进行评估。
这些示例已下载 C2000Ware_5_01_00_00。
1.是否有可与此评估板配合使用的示例项目?
2.如何下载到这个板上?
3.对于不熟悉 C2000的客户,是否有任何可用的资源?
我试图在 Resource Explorer 上找到一些资源、但找不到、其内容如下所示。

提前感谢您。
此致、
肯利
Kenley,
C2000Ware 中包含一些可在 F2838x 控制卡(TMDSCNCD28388D)上运行的示例。
这些文件位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2838x\examples 中。
希望您的客户熟悉 Code Composer Studio (CCS) 。 如果没有,请参阅以下链接
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html
这些示例需要导入 CCS 并进行编译,然后在器件上运行。
您可以参阅以下网址上提供的 C2000 Academy 内容:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAOVLM.KCwzA1bfWRJxEGg__C2000-ACADEMY__3H1LnqB__LATEST
此致
西达尔特
尊敬的 Siddharth:
感谢您的支持。
我的客户还有其他问题。
1.在串行下载时是否需要下载一个叫做内核的东西?
2. 他们找不到 F28388的内核,因此他们尝试了使用看起来像 F2837xD 的内核。 音频正常吗?
3. HEXConvert 不会像 serial_flash_programmer 中的样例那样创建.txtx 文件,无论您如何设置它。
我们应该怎么做?
当前情况:
①已将 controlCARD 基板集线站连接至评估板、已连接电源线、并已打开电源。 似乎是电源 LED 亮起、但没有事件可以确认 CPU 工作(LED 闪烁等)、因此我们确定软件未进行编程。
②他们设法构建了 LED 示例项目。
2)③尝试使用 serial_flash_programmer 下载到评估板、后者成为 C2000Ware_5_01_00_00。
Serial_flash_programr.exe -d f2838x -k F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01.txt -a led_ex2_blinky_sysconfig_cpu1.hex -b 19200 -p COM8。
SCI 连接器附近的蓝色 LED 闪烁、消息显示、就好像正在传输。
当他们尝试执行 DFU CPU1时、他们输入了1 [Enter]、然后输入"LED_ex2_blinky_sysconfig CPU1.hex 到器件..." 的位置、
运算停止。
此致、
肯利
尊敬的 Siddarth:
感谢您的支持。
请您就这些问题提供反馈吗?
1.在串行下载时是否需要下载一个叫做内核的东西?
2. 他们找不到 F28388的内核,因此他们尝试了使用看起来像 F2837xD 的内核。 音频正常吗?
3. HEXConvert 不会像 serial_flash_programmer 中的样例那样创建.txtx 文件 ,无论您如何设置它。
我们应该怎么做?
此致、
肯利
Kenley,
请参阅此应用手册、了解串行编程器如何工作
https://www.ti.com/lit/an/sprabv4g/sprabv4g.pdf
F2838x 的 SCI 闪存内核代码位于 \driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\flash_kernel>文件夹。
此致
西达尔特
您好!
这是用于将.out 文件转换为.txt 文件的命令
{CG_TOOL_HEX} ${BuildArtifactFileName}-boot -sci8 -a -o ${BuildArtifactFileName}.txt
例如:
hex2000 "flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.out"-boot -sci8 -a -o "flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.txt"
正在转换为 ASCII 十六进制格式...
"flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.out" codestart =>(引导表)
"flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.out".cinit =>(引导表)
"flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.out".const =>(引导表)
"flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.out".TI.ramfunc =>(引导表)
"flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.out" MSGRAM_CPU1_TO_CPU2_copy_to_M1_RAM =>(引导表)
"flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.out".text.1 =>(引导表)
"flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.out".text.2 =>(引导表)
"flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.out".text.3 =>(引导表)
此致
西达尔特
尊敬的 Siddharth:
感谢您的支持。
F2838x 的 SCI 闪存内核代码位于 \driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\flash_kernel>文件夹
由于这个文件夹中没有可执行文件(txt 文件)、我的客户正在尝试建立一个项目、但是他们收到很多错误、直到被创建一个.txt 文件。
您是否能够在 文件夹?
f2837xD_fw_upgrade_example.txt
提前感谢您。
此致、
肯利
您好
附件是使用我的构建环境生成的.txt 文件
对于 CPU1:
对于 CPU2:
此致
西达尔特