This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:电机运行不平稳、速度振荡更严重

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1335182/tms320f2800157-motor-is-not-running-smooth-and-speed-oscillation-is-more

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WAREDRV8353

从事定制电路板的开发工作,电机正在定制电路板中成功运行。

1)电机运行时出现问题。它的振荡太多。要减少振荡,需要考虑哪些参数?

2)它具有较高的电流,有时开始反向运行,几秒钟后开始正向运行。 如何避免此类问题?

3)是否有任何方法控制电机转矩、以及改变电机转矩所需的校准参数。

4)如果电机参数已更新并使 motor_identification = true,则无需再次标识,但仍会显示 user_mtr.h 中更新的值的表达式窗口 。

每次都需要在表达式窗口中输入电机参数值。该窗口不会通过 user_mtr.h 直接更新

提前感谢

此致

S·帕布哈卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

     您指的是 MotorControl SDK 中的哪个示例工程?

    您能提供更多详细信息吗? 您的电机是什么类型的、您是否在无传感器 FOC 中运行电机? 您正在使用什么速度估算方法?

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@嘉兴

    感谢您的答复。

    问:您指的是电机控制 SDK 中的哪个示例工程?
     
    A:用过的电机控制 SDK 是 从 F280025C 获取的"C2000 Ware_Motor Control_SDK_5_01_00_00",并适用于 F2800157。 所有更改均在 Drv8353中验证。 最后、将代码移到了定制板上。

    问:您能提供更多详情吗? 您的电机是哪种类型的、您在哪种
    无传感器 FOC? 您正在使用什么速度估算方法?

    答:实际上它是一个中等驱动电机。 当运行在无传感器模式下时是可以的、但是现在运行在电机振荡和起始面上的有传感器模式(霍尔反馈)问题上。 我会通过私人消息分享电机规格。

    提前感谢。

    此致

    尚卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    A:二手电机控制 SDK 是"C2000 Ware_Motor Control_SDK_5_01_00_00" 取自 F280025C 并适用于 F2800157。 所有更改均在 Drv8353中验证。 最后、将代码移到自定义板上。

    您参考的是什么解决方案? 是通用电机实验室吗?  很高兴知道您已通过 DRV8353验证。

    A:实际上它是一个中驱动电机。 通过无传感器运行时可以正常运行、但现在运行在电机振荡和起始面中遇到有传感器的1 (霍尔反馈)问题。

    好的、你能否在无传感器和有传感器的条件下共享电流波形?  

    谢谢。

    嘉兴市